This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT84:采用芯片封装的 LMT84?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/733191/lmt84-lmt84-in-die-package

器件型号:LMT84

您是否在裸片封装中使用了此器件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hosea

    如果您可以解释最终应用是什么、那么我更容易检查芯片封装是否适合这种应用。

    如果您无法在论坛上指定终端应用、我已发送连接请求。