This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST-ODS:芯片、ES1或 ES2版本

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST-ODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/733175/awr1642boost-ods-version-of-the-chip-es1-or-es2

器件型号:AWR1642BOOST-ODS

大家好、

我想知道 AWR1642BOOST-ODS 板使用的芯片的哪个版本、ES1或 ES2?

此致

-Alastair Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alastair、

    要确定特定电路板上使用的器件版本、您需要查看电路板上的器件标识。 具体来说、看看芯片的底线。 如果只显示"502"、则表示 ES 1.0。 如果底部显示"502AC"、则表示 ES 2.0。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我目前没有这些 EVM、图片上没有显示、BOM 也没有包含这些信息、我在数据表上进行了搜索、也没有包含这些信息。

    此致、
    -Alastair Yu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alastair、

    如果您最近下了此订单、则很可能是 ES 2.0硅器件。 但是、您可以在收到设备时参阅我之前的帖子以确认此信息。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kyle!