This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:使用我自己的 Win32 C 程序发送 CLI 时、可以#39;t 从 IWR1642BOOST 接收"done 和 quot

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/711414/iwr1642boost-can-t-receive-done-from-iwr1642boost-when-sending-cli-using-my-own-win32-c-program

器件型号:IWR1642BOOST

您好!

很抱歉、上个月我处理了另一个项目、但回复很晚。 现在、我要回到这个问题...

当器件处于 CCS 调试模式时、我尝试发送 CLI 配置、我注意到问题发生在 SensorStart 器件中。 当我从我自己的 C 程序发送 CLI 配置时、请从 CCS 中查看以下日志:

[Cortex_R4_0]
调试:启动毫米波演示
(小部分
调试:MMWDemoMSS 启动了初始化任务
调试:系统堆(TCM):大小:65536、已使用= 2832、空闲= 62704字节
调试:MMWMSS DemommWave Control 初始化成功
[C674x_0]调试:已成功打开记录 UART 实例@00814ad0
调试:DSS 邮箱句柄@0080c568
调试:MMWDemoDSS 创建事件句柄成功
调试:MMWDSS DemommWave Control 初始化成功
调试:MMWDemoDSS ADCBUF 实例(0)@00814ab8已成功打开
调试:MMWDemoDSS 数据路径初始化成功
调试:MMWDemoDSS initTask 退出
[Cortex_R4_0]调试:CLI 可用
调试:创建跟踪器之前的堆
调试:系统堆(TCM):大小:65536、已使用= 27864、空闲= 37672字节
调试:(GrapModuleInstance *) 0x8008a00
调试:系统堆(TCM):大小:65536、已使用= 50344、空闲= 15192字节
调试:MMWDemoMSS 接收到 CLI sensorStart 事件
错误:MMWMSS DemommWave 打开配置失败[错误代码-203554190]

我尝试在 trackingCfg 和 SensorStart 命令之间添加2秒延迟、但没有结果。 请帮助解释突出显示的错误代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否为我提供一些背景信息:
    -在目标/器件上、您正在运行开箱即用演示?
    -您要发送的 CLI 配置是什么?
    -您正在使用 gtrack 模块? 您发出的 trackingcfg 命令是什么?

    如果您正在使用开箱即用演示、要在 CLI 命令失败时回答先前的问题、则必须重置器件以发送新配置并启动传感器。


    最棒的
    Amanda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是否仍然是您的问题? 如果是、请告知我上述要求的详细信息。

    最棒的
    Amanda