This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] mmWave Studio PostProc 错误!!

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1642BOOST, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/704781/mmwave-studio-postproc-error

主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMAWR1642BOOSTIWR1642BOOST

您好!

我使用 DCA1000EVM 从 AWR1642BOOST 捕获原始数据。 在 HT emmWave Studio 中、运行 DataCaptureDemo 时始终面临问题。  

实际上、所有内容都已成功配置、但当涉及到 PostProc 时、我会遇到以下问题:

MWMCR::评估功能错误...

文件 C:\ti\mmwave_studio_01_00_00_00\mmWaveStudio\Scripts\..\PostProc \adc_data.bin 为空。 请捕获更多数据。、1、
第52行的=> PROCESS_ADC_DATA.m 中出错

跟踪:
在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String 函数名称、Int32 numArgsOut、Int32 numArgsIn、MWArray[] argsIn)

是否有人知道如何解决这个问题??  (MCR 安装了正确的版本、并重新安装以确保正确。)

提前感谢、

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪个版本的 Windows?

    使用 Win10的客户也遇到了类似的问题

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单击“查看”>“输出”,您将在 mmWave Studio 中看到每个操作的日志信息。 确保在运行 postproc 步骤之前没有错误。 您可以向我们发送输出打印输出、我们可以帮助您查看。

    谢谢、此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 WIN 7。 实际上、我在 win10中尝试了它、但我没有遇到这个问题。

    它指示始终检查以太网连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单击“查看”>“输出”,您将在 mmWave Studio 中看到每个操作的日志信息。 确保在运行 postproc 步骤之前没有错误。 您可以向我们发送输出打印输出、我们可以帮助您查看。

    谢谢、此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有操作都顺利完成、直至完成 PostProc 步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需确保在连接 DCA1000之前的所有雷达配置步骤都没有错误地正常工作?
    错误是说 adc_data.bin 为空。 PostProc 文件夹中是否有 adc_data.bin? 应为4096KB。
    您使用的是 DataCaptureDemo_xWR.lua 的脚本对吗? 是否在运行脚本之前按了"setup"并配置 UART?

    您是否尝试过手动单步执行? 请参阅用户指南、只需按蓝色按钮并按压选项卡即可。

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michelle:

    是的、我遵循指南并执行所有步骤、我正在运行演示(而不是自己一步一步)。 我甚至按照指南手动尝试了它、我也面临同样的问题。 (一切都设置得很好)。

    我有 adc_data.bin 文件、但始终为空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    adc_data.bin 是否每次保存时都使用更新的时间戳、但大小为0? 或者来自其他一些记录。 如果在录制之前删除了它、它将有所帮助。

    我还连接了 DCA1000的开关设置以进行比较。

    确保 IWR 板上有 SOP0和 SOP1跳线。

    如果仍然无法正常工作、我建议重新编程 FPGA 映像。

    请告诉我它是如何工作的。 请注意、我将在接下来的3天内休假、因此将延迟回复。

    此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michelle:

    我在 DCA1000中具有完全相同的配置、并在重新开始之前删除旧的 adc_data.bin。
    我不使用 IWR 板、而是使用具有 DCA1000卡的 AWR1642BOOST 板。 两个跳线(SOP1和 SOP0)都打开。
    实际上、我以前对 FPGA 映像进行了重新编程、但遇到了同样的问题。
    是否可能是 MCR 版本问题? 我已经安装了所需的一个。
    我还有另外一个问题,我是否知道输出数据文件的数据结构,然后我可以读取它并对它进行分析?
    在文档中,在行模式数据中,正如我看到的那样:序列字节:4字节,字节计数:6字节,行数据:48字节。
    正确吗? 读取48字节行数据后,如何从中提取信号?

    提前感谢、
    Ahmed
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michelle:
    问题在于、在 mmWave Studio 中、通过以太网来自 DCA1000的数据不会存储在 ADC_DATA.bin 中、但我确信它通过以太网连接传输到我的笔记本电脑、 这就是为什么当涉及到 PostProc 模块时、它会显示这些错误、因为 adc_data.bin 发现为空。
    有什么想法吗?
    提前感谢、
    Ahmed
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ahmed、

    很抱歉耽误你的时间。 我想知道你在这里是否取得了任何进展。 事实证明、保存的数据是 ADC_DATA_RAW_0.bin、只有在按下 POST 处理按钮后、adc_data.bin 才会被保存。 如果无法存储 adc_data.bin、则在 AR1.PacketReorderZeroFill 步骤中会出现问题。

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我没有收到任何回复、我将关闭此 TT。
    我最近发现、对于具有 mmWave Studio 的 xWR14xx、需要添加的一点是、确保要启用的接收器数量与要启用的通道数量相同。 否则,在安装过程中可能不会出现问题,数据处理将无法正常工作。

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michelle:

    谢谢你。 实际上、我使用的是4个接收器和2个通道(这是默认配置)。 PostProc 可在配置相同的另一台笔记本电脑中为我工作。 这是否是配置问题? 因为我正在捕获帧、但问题始终与 PostProc 步骤有关。

    此致、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ahmed、

    这是我遇到的类似问题。 对于 x14xx、当您启用4个 RX 时、默认情况下应启用4个通道。 原因与使用一个接收器的数据填充两个通道的16xx 不同、14xx 始终使用每个接收器的一个通道发送数据。 如果使用4RX 和2通道、即使您通过了所有步骤、MATLAB 也可能不知道如何处理数据格式。 mmWave Studio 应包括一种检查方法、以防止在配置步骤中发生这种情况。 您必须使用2个通道是否有原因?

    谢谢、此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    没有理由使用2个通道、但我想说的是、这不能是配置问题(因为它在另一台 Windows 10笔记本电脑中工作、数据按所述存储)、在我的情况下、adc_data_raw_0.bin 也是空的、 当我检查以太网接口时、可以看到接收到的字节很多、但没有存储。

    提前感谢、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ahmed、

    很抱歉、您仍然有问题。
    当您说在不同 PC 上使用相同的配置时、您是否使用 mmWave Studio 左侧面板上的按钮保存了配置? 如果是、您可以将其发送给我吗? 我知道您认为配置不是问题、但是、如果我无法在这里重新生成问题、我无能为力。 如果可能、还请从两台 PC 保存整个输出日志信息并发送给我。

    谢谢
    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michelle:

    请找到所附的配置文件和日志文件(1:对于数据保存在磁盘上的笔记本电脑、2:对于无法在磁盘上保存数据的笔记本电脑)。

    我还使用了 Wireshark 来跟踪问题,DCA1000在开始录制(对于 Win7笔记本电脑)后不会通过以太网连接发送 UDP 数据包,而 Win10笔记本电脑正在发送数据包,我可以看到它。

    提前感谢、

    Ahmede2e.ti.com/.../Conf1.xmle2e.ti.com/.../Conf2.xmle2e.ti.com/.../Log1.txte2e.ti.com/.../log2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我试用了 conf2.xml、它在我的 PC (Win7)上运行良好。 然后我检查了 log2.txt 并找到以下行:
    [15:13:04][RadarAPI]:状态:已通过
    [15:13:06]以太网电缆已断开,请检查..... !!!
    [15:13:06] CaptureCardConfig_EthInit 成功

    它表明 DCA1000以太网未连接。 请确保连接良好。

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DCA1000连接良好、我可以在 Etnernet 接口中看到接收到的流(但未存储)。 我还使用了 Wireshark 来跟踪从每个器件发送的数据包、两个器件都交换数据包、但在捕获信号时、只有笔记本电脑发送 UDP 数据包、而 DCA1000也应发送 UDP 信号数据包。

    提前感谢您、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ahmed、

    我认为问题是 DCA1000未连接到端口。 我知道您已连接电缆、甚至可以检测端口上的数据、但我在 log2.txt 中看到的是以太网电缆的问题。 我只能得出以太网连接问题的结论、而不是 mmWave Studio 问题。 VPN 或防火墙可以阻止 DCA1000以太网连接。

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    谢谢、仍然面临着这个问题。  

    此致、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ahmed、

    总结问题:

    DCA1000和 IWR1642BOOST 设置适用于一台 PC、但不适用于另一台 PC。 对吧?

    假设安装了相同的软件、那么问题是两台 PC 有何不同?
    如果出现错误提示没有以太网连接、则可能是防火墙或 VPN 阻止了数据。 控制面板系统下有防火墙选项、您可以在其中禁用挡泥板防火墙或通过防火墙启用 mmWave Studio 访问。

    谢谢、此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michelle:

    我已经解决了问题、这是一个防火墙问题。
    再次感谢、
    Ahmed