This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:mmWave Studio 通过 MATLAB Error 进行控制

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/710412/awr1243-mmwave-studio-control-via-matlab-error

器件型号:AWR1243

您好!

我正在尝试通过 MATLAB 控制 mmWave Studio 的某些部分、如 mmWave Studio 用户指南中所述。

但是、在第一步中、在 mmWave Studio Lua shell 中键入"RSTD.NetStart()"会出现以下错误:

Lua 错误:无法识别的配置部分 userSettings/RSTD.Properties.Settings。 (C:\ti\mmwave_studio_01_00_00_00\mmWaveStudio\Runtimes\mmWaveStudio.exe.Config 行9)

是否有有关如何继续的指示?

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!
    您是否尝试以命令行方式运行 mmWave Studio? 该工具不能在该模式下运行、您需要打开 Studio GUI 并运行 LUA 脚本。

    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!

    我在 mmWaveStudio GUI 的 Lua shell 中键入命令 RSTD.NetStart (),
    我想这就是你应该怎么做的?

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了澄清这一点、我将介绍 mmWave Studio 用户指南第21节中的步骤1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    这是 mmWaveStudio 这个版本中的一个错误。

    要解决此问题、您能否将 C:\ti\mmwave_studio_01_00_00\mmWaveStudio\Runtimes\mmWaveStudio.exe.config 文件替换为随附的版本。

    这将在下一个版本的 mmWaveStudio 中修复。

    此致、

    Anand

    e2e.ti.com/.../mmWaveStudio_2E00_exe_2E00_config

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,这没有解决这个问题。 现在在打开 mmWave Studio 并阻止其打开时遇到错误。 出现两条错误消息、一条出现在另一条错误消息中。

    第一个:注册 Lua 函数时出错

                   System.TypeInitializationException:'RSTD.LuaWrapperUtils'的类型初始化程序

                   抛出异常。 --> System.IO.FileLoadException:混合模式汇编是

                   根据运行时的版本'v2.0.50727'构建、无法在4.0中加载

                   运行时、无需额外的配置信息。

                     在 LuaInterface.LuaWrapper.ctor ()

                     位于 LuaRegister.LuaWrapper.ctor ()

                     在 RSTD.LuaWrapperUtils..cctor ()

                     --内部异常堆栈跟踪的末尾--

                     在 RSTD.LuaWrapperUtils.get_LuaWrapper()

                     网址为 RSTD.frmMain..ctor ()

    第二个:'RSTD.LuaWrapperUtils'的类型初始化程序抛出异常。

                        层叠跟踪:

                            at RSTD.LuaWrapperUtils.get_LuaShellCommands()

                            网址为 RSTD.frmLuaShell.PrimerHelpMenu ()

                            RSTD.frmLuaShell..ctor(frmMain main_form)

                             网址为 RSTD.frmMain..ctor ()

                            在 RSTD.Program.Main (String[] args

    恢复到原始配置文件后、mmWave Studio 会正常启动。

    请提供任何帮助。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此主题、因为现在正在讨论此主题:
    e2e.ti.com/.../711540