Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
我的公司使用 AWR1642 EVM 开发了 BSD 雷达应用、下面有一些问题:
1.我们进行了道路测试,发现了以下问题:当汽车转向我们实施的雷达并接近足够接近时,速度接近我们汽车的速度(相对速度接近零),则 GUI 上的跟踪输出开始闪烁。 算法中是否有任何机制可以用较小的 R 或 v 近似为零来消除目标?
2.我们在 TI DEP-0092文档中看到了15度角分辨率,并想知道如何计算它。 如果我们在天线的输出上执行32点 FFT,我们是否应该获得180度/32度=5.625度的更佳角度分辨率? 为什么分辨率变差? 如果使用中国的余数理论来扩展最大速度、我们在进行角度估算时只能找到第一个峰值、因此当两个物体具有相同的距离和速度时、我们无法 区分角度域中的两个物体、对吗?(通常在 DSP 中称为"重叠问题")
同样、在文档中、我们看到 SRR 子帧的持续时间为30ms、但一组慢速和快速线性调频脉冲只需8.3ms。 SRR 子帧中是否传输了多组慢速和快速线性调频脉冲? 如果是、有多少个、以及它们是如何工作的?
4、是否存在硬检测间隔、例如:在0~80m 范围内、PEAK编组 仅查找最多(224)的峰值到距离区间? 角度的间隔是多少? y 轴是正负60度(宽边)吗?
此致、
Henry Lin