This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MMWAVE-STUDIO:有关 MMWAVE-STUDIO GUI 和 DCA1000EVM 的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-STUDIO, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/712731/ccs-mmwave-studio-question-on-mmwave-studio-gui-and-dca1000evm

器件型号:MMWAVE-STUDIO
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我使用 MMWAVE-STUDIO 和 DCA1000EVM 来捕获数据、但 我仅以更改.lua 文件的方式更改参数。MMWAVE-STUDIO  GUI 的更改不起作用。 我想找到一种将 GUI 连接到.lua 文件的方法。

有人可以帮帮我吗?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅 mmWave Studio 用户指南、其中介绍了 LUA 自动化。 (第4.4、5节)。
    software-dl.ti.com/.../mmwave_studio_user_guide.pdf


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我看到了本用户指南、遇到了以下问题:

    在更改某些 SensorConfig 参数后。 输出如下所示。我找不到脚本。

    2.我不明白我在第二步应该做什么、不能 生成.lua 文件。

    可以帮帮我吗? 谢谢、此致。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 GUI 屏幕的左侧、您将找到 LUA 脚本文件选择和按钮来运行、如该快照中所示

    scripts\DataCaptureDemo_xWR.lua:用于自动捕获原始数据的 LUA 脚本。

    BR、

    Jitendra