This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MMWAVE-SDK:mmWave 1642

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/712261/linux-mmwave-sdk-mmwave-1642

器件型号:MMWAVE-SDK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHIWR1642

工具/软件:Linux

你(们)好

无法安装 uniflash,显示如下错误:

无法显示“uniflash_sl.4.4.0.1922.run””。

没有为“可执行”文件安装应用程序。
是否要搜索应用程序以打开此文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以尝试向“uniflash_sl.4.4.0.1922.run"”授予执行权限。

    使用以下命令

    $ chmod a+x uniflash_sl.4.4.0.1922.run

    现在、检查您是否能够安装它。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,解决了……
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我安装了 Uniflash,通过 USB 电缆将 IWR1642连接到 PC,在1642 EVM 上通电,但无法安装 MMWAVE-SDK。
    显示如下错误:
    映像加载失败:无法连接串行端口。 重新检查所选的 COM 端口和/或选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如错误消息中所述,您是否检查了是否选择了正确的 COM 端口?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里检查,在 Windows 中我可以检查设备管理器,但在 Ubuntu 中可以检查????????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来像是权限问题。 将用户名添加到拨号组可能有助于解决问题。
    您还可以在 Google 中查找 Ubuntu 问题。 这样做可能会更快。

    谢谢、
    Raghu