This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AWR1642BOOST:AWR1642BOOST 和 AWR1642BOOST-ODS 之间的 CANFD 通信

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST-ODS, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/712906/linux-awr1642boost-canfd-communication-between-awr1642boost-and-awr1642boost-ods

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Linux

大家好、

能否 使用 CAN_H 和 CAN_L 之间的交叉连接在 AWR1642BOOST 和 AWR1642BOOST-ODS 之间建立 CANFD 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅

    e2e.ti.com/.../653549

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马丹

    您可以连接 EVM-EVM 并进行 CANFD 通信。 AWR1642BOOST 和 AWR1642BOOST-ODS 在天线模式上仅有所不同。

    -Raghu