This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642:有关 MMW SDK 1.1.02中的 MMW 演示项目的一个问题。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, AWR1642BOOST, IWR1642BOOST, CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/710804/rtos-awr1642-one-question-about-mmw-demo-project-in-mmw-sdk-1-1-02

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:SYSBIOSIWR1642BOOSTCODECOMPOSER

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我还会看到与线程启动器相同的错误。

但是、我在加载2个程序后首先尝试运行 MSS、但仍然无法成功运行。 我已按照《TI -人数统计用户指南》的要求为开发人员提供帮助。

下面是我的步骤:

对两个内核进行分组

-右键单击组1、然后单击连接到目标

-加载 DSS 映像(将在 dss_main.c 的 main()处输入临时断点)

-加载 MSS 映像 (将在 MSS_main.c 的 main()处输入临时断点)

-如果我先运行 MSS 映像,然后运行 DSS,结果如下:

[Cortex_R4_0]
调试:启动毫米波演示
(小部分
调试:MMWDemoMSS 启动了初始化任务
调试:系统堆(TCM):大小:65536、已使用= 2832、空闲= 62704字节
TI.sysbios.family.arm.v7r.vim.hwi:第271行:e_undefined:Hwi 未定义、intnum:95
xdc.runtime.Error.raise:终止执行
[C674x_0]调试:已成功打开记录 UART 实例@00814ad0
调试:DSS 邮箱句柄@0080c568
调试:MMWDemoDSS 创建事件句柄成功

-如果我先运行 DSS 映像,然后再运行 MSS,结果如下:

[C674x_0]调试:已成功打开记录 UART 实例@00814ad0
调试:DSS 邮箱句柄@0080c568
调试:MMWDemoDSS 创建事件句柄成功
[Cortex_R4_0]
调试:启动毫米波演示
(小部分
调试:MMWDemoMSS 启动了初始化任务
调试:系统堆(TCM):大小:65536、已使用= 2832、空闲= 62704字节
TI.sysbios.family.arm.v7r.vim.hwi:第271行:e_undefined:Hwi 未定义、intnum:95
xdc.runtime.Error.raise:终止执行

-如果我通过选择组1一起运行:

[C674x_0]调试:已成功打开记录 UART 实例@00814ad0
调试:DSS 邮箱句柄@0080c568
调试:MMWDemoDSS 创建事件句柄成功
[Cortex_R4_0]
调试:启动毫米波演示
(小部分
调试:MMWDemoMSS 启动了初始化任务
调试:系统堆(TCM):大小:65536、已使用= 2832、空闲= 62704字节
TI.sysbios.family.arm.v7r.vim.hwi:第271行:e_undefined:Hwi 未定义、intnum:95
xdc.runtime.Error.raise:终止执行

 

请建议如何正确运行。 以及该过程是什么。 因为这是我第一次进行2个内核调试。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mary、

    您使用的是 AWR1642BOOST EVM 的器件版本? 是否使用 ES 1.0或 ES 2.0设备? 如果您使用的是 ES 2.0设备、则使用 SDK 1.1将不起作用。 您需要将 SDK 2.0或更高版本与 ES 2.0器件配合使用。

    作为参考、您可以将两个内核组合在一起、然后启动该组、它将正确启动。 MSS 需要先启动、然后再启动 DSS。

    XDC 运行时指向 TI-RTOS 的一个错误。 请确保您的计算机上安装了正确的 RTOS。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我使用的是 IWR1642BOOST EVM 板和 SDK 2.x

    如果是 E.S. 2.0或1.0、我不会看到任何贴纸或标签。 如何找到这个? 但无论如何、SDK 2.x 在刷写演示实验室 bin 文件时工作正常。 我在调试模式下运行 CodeComposer Studio 时遇到问题。

    今天、我尝试了另一个电路板、它工作正常。 为什么我的第一块电路板无法正常工作并显示上述错误、可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mary:

    IWR1642BOOST 的贴纸如果是 ES2.0板、则会显示为 ES2.0 -这与器件名称相同。 如果此标签已被移除、您可以查看器件本身上的标记。
    ES1.0在左下方将显示"502"、而 ES2.0在左下方将显示"502A"。

    请确定导致问题的电路板版本、因为 ES1.0电路板必须使用 SDK 1.2.0.5或更早版本运行、ES2.0电路板必须使用 SDK 2.0.0.4或更新版本运行。

    此致、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    502和502A 信息非常有用。 不工作的电路板为 ES1.0、而工作电路板为 ES2.0。

    非常感谢!