This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:MSS ESM 故障0x00000000 0x8000000

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/711657/awr1243-mss-esm-fault-0x00000000-0x80000000

器件型号:AWR1243

使用

RF 版本2.0.0.20  

MSS 版本1.10.0.23

mmwavelink 1.0.0.0版

有效负载 为 esmGrp1Err = 0x0000_0000和 esmGrp2Err = 0x8000_0000的 MSS ESM 故障很少发生。 根据 ICD (0.95版)、第31位为 ESM_G2_CCC_ERR、我找不到任何描述这一含义的文档。 有什么想法?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dominic、

    ESM 组2错误的位31是一个保留值。 您可以在 IDC 修订版0.95的第228页上看到这一点。 因为这是一个保留值、所以我目前无法提供任何其他信息。

    您能否提供有关发生此错误的上下文的任何其他信息?

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这在 rlDeviceRfStart()生成的射频加电完成异步事件后立即发生。 同样、我无法始终如一地重现此问题、因此您提供的任何信息都将非常感谢、以帮助我确定此问题的根本原因

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dominic、

    请确保您正在将正确的固件加载到设备上。 您可以使用 mmWave Studio 来确定您使用的器件的修订版。 根据这些信息、您可以确保为 MSS 和 BSS 加载正确的固件。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle、

    该器件的修订版为 ES2.0
    MSS 版本为1.0.23
    BSS 版本为2.0.0.20

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dominic、

    您是否正在使用 mmWave Studio? 不清楚您是如何与 AWR1243进行通信的、因为该器件纯粹是一款前端器件。

    我建议您使用 mmWave Studio、您可以在此处找到它: www.ti.com/.../MMWAVE-STUDIO

    此工具将提供可用于开发的软件平台。 它还将包含 AWR1243 ES 2.0器件的固件。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 mmWaveLink 源代码(rL_driver.c/.h、rL_controller.c/.h、rL_driver.c/.h、rL_sensor.c/.h 等)、而不是 mmWave Studio 与 AWR1243进行通信。  

    谢谢、  

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dominic、

    我建议使用 mmWave Studio、看看您是否得到相同的错误。 此外、根据我的初始响应、ESM 组2错误的位31是一个保留值、因此我没有任何其他信息可供您参考。 如果您发现另一个错误、请创建一个新的线程、我们可以单独解决该错误。

    此致、
    Kyle