This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DCA1000EVM:有关 mmwavestudio 和 dca1000、iwr1443的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/711871/compiler-dca1000evm-question-on-mmwavestudio-and-dca1000-iwr1443

器件型号:DCA1000EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好  、我正在尝试使用 mmwavestudio 通过 DCA1000EVM 捕获数据、我可以借助 DCA1000EVM 快速入门指南对其进行设置。但当我更改某些 参数时、它不起作用。输出窗口如下所示。

有人可以帮助我吗?

感谢你的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    在 mmWave Studio 完成启动脚本后,无法立即调用 AR1.ProfileConfig()命令。 此时、您尚未与器件建立任何类型的连接、也未将任何固件加载到器件上。 请参阅 DataCaptureDemo_xWR.lua 脚本,以更好地了解在执行 AR1.ProfileConfig()命令之前需要执行的步骤。 此脚本位于 mmWave Studio 安装文件夹的 Scripts 文件夹中。

    此致、
    Kyle