This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:3D CAD 模型

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/711044/opt8241-3d-cad-model

器件型号:OPT8241

我的实验室已经订购了该器件、并希望使用该器件的模型进行仿真。 是否有您可以发送或链接到的现有3D 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Morgan、

    如果您要查找系统估算器,请查看以下帖子。

    e2e.ti.com/.../2551305

    此致
    镍薄型
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan、

     感谢您联系 TI。  以下是您请求的步骤模型的链接:  。  

    此致、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试获取此页面图片中显示的器件 :www.ti.com/.../opt8241-cdk-evm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,摩根!

    我想您正在申请整个评估模块的 CAD 模型。 由于这是一个评估模块、因此我们没有用于整个汇编的 CAD 文件。 您应该能够从设计文件包中的 BRD 文件中提取 PCB 机械细节。

    此致、
    子哈希