This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] OPT3001:OPT3001的 F1&#39值是多少?

Guru**** 2547670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/711690/faq-opt3001-what-is-the-f1-value-of-the-opt3001

器件型号:OPT3001
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     F1'的概念和定义 在以下论文中进行了很好的解释: 2004_ge_good_for_Fit _Photometer.pdf  (Web 源)

    根据这一要求、在室温下一次获取5个单元的数据、频谱范围为300-1000nm、阶跃为5Nm、对于这5个特定单元、F1的值如下:

    13.7%
    11.1%
    12.6%
    10.4%
    10.6%

    这不能保证过去、现在或将来的性能。 TI 对应用帮助或客户产品设计不做任何保证和义务。  您对 与您的产品相关的所有设计决策和工程、包括与 TI 产品应用相关的决策负全部责任。 通过提供技术信息、TI 不打算提供或提供有关 您的设计的工程服务或建议。