This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] OPT3001:OPT3001是否存在 Linux/Android 驱动程序?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/711678/faq-opt3001-do-linux-android-drivers-exist-for-the-opt3001

器件型号:OPT3001
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个用于 Linux/Android 驱动程序的工具文件夹。

    对于内核3.14-3.17、有可用的补丁(请参阅下面随附的用户指南以获取链接)。 对于内核3.18及更高版本、默认情况下包括该选项。 对于3.14以下的内核、我们不支持这些。 有关驱动程序的实现、功能说明和一般信息、请参阅以下用户指南:opt3001-Linux-Android-users-guide.pdf

    您还可以在 git.kernel.org/.../opt3001.c 上找到最新的代码