This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:有关 DCA1000 EVM 和 mmWave Studio 的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/710891/iwr1443-question-on-dca1000-evm-and-mmwave-studio

器件型号:IWR1443

您好!

我将 mmWave Studio 与 DCA1000和 iwr1443配合使用 、在运行捕获演示时、我将借助 DCA1000快速入门指南执行此操作。单击运行按钮后、它会再次加载 BSS FW 和 MSS FW、如图所示失败。

  有人可以帮助我吗?提前感谢。

李华  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、赵

    您显示的文件夹目录不是默认目录、它应该位于 C:\ti\mmwave_studio_01_00_00_00\rf_eval_firmware 下

    另一件事是、输出窗口没有向下滚动以显示什么是错误消息。

    请重新安装 mmWave Studio 并按照建议使用默认目录。 请告诉我它是怎么发生的。

    谢谢、此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michelle:

    非常感谢!我已经解决 了重复加载导致的问题。我发现在单击运行按钮而不加载 文件夹后、它运行良好。

    谢谢、此致

    赵