This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/IWR1443BOOST:在 Rviz 中将强度信息更改为速度

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/710849/linux-iwr1443boost-change-the-intensity-information-into-velocity-in-rviz

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

工具/软件:Linux

您好!

  n´t 在这篇文章中、我更改了代码、但我无法看到点云的差异。  

我对 Linux 和´m 都不熟悉。 如果我重新安装点可视化工具以查看多普勒指数、因为重新启动足够n´t μ s。

或者、是否有其他简单的解决方案可以直接通过速度/ DopplerIndex 查看我的点的2D 图。

区域占用演示是一个良好的开端、但我需要比正或负更准确的多普勒指数分辨率。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxi:

    您是否按照"构建 TI 毫米波 ROS 驱动程序"下的毫米波 ROS 驱动程序设置指南中的说明重新构建了 ROS 驱动程序包? 您需要在进行代码更改后重新构建 ROS 驱动程序。

    谢谢
    尼廷