This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AWR1642BOOST:Linux 上的短程雷达实验

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/710791/linux-awr1642boost-short-range-radar-lab-on-linux

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Linux

您好!


我 使用 AWR1642BOOST ES1.0来演示短程雷达实验。

我可以在 Windows 上成功运行它

但当我在 Linux 上运行时、我不知道我应该在表上写入哪个 COM 端口。

此致、

建西安路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    华健-西安、

    此演示以及 TI Resource Explorer dev.ti.com 上的所有其他实验仅支持在 Windows 中使用。 我们不支持 Linux 实施。 欢迎您使用 TI 在线提供的源文件作为起点或参考。 弹出窗口第一部分中的 UART 端口对应于 Windows 设备管理器中的 COM 端口。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 Linux 终端窗口中的命令“ll /dev/serial/by-id”检查毫米波 EVM 是否已连接,以及两个 COM 端口是否均显示,如下图所示。

    此致、
    Kyle