请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080EVM 我刚刚订购了一些 HDC1080EVM 板进行测试。 我安装了最新版本的 GUI -感应解决方案 EVM GUI 工具 v1.1.4 (修订版 E)。 但是,在安装过程中未安装软件狗的驱动程序。 启动 GUI 后、它会显示:"未连接"|"就绪"。 在 Windows 设备管理器中、我可以看到"MSP430-USB 示例"、但显示未安装驱动程序。
我多次尝试使用管理员权限卸载-重新安装。 没有成功。
我使用的是64位 Windows7。
我在整个网络中搜索、但我没有找到软件狗本身的任何驱动程序。 有没有人可以解决这个问题?