This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080EVM:未安装驱动程序

Guru**** 1192280 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/710350/hdc1080evm-no-driver-installed

器件型号:HDC1080EVM

我刚刚订购了一些 HDC1080EVM 板进行测试。 我安装了最新版本的 GUI -感应解决方案 EVM GUI 工具 v1.1.4 (修订版 E)。 但是,在安装过程中未安装软件狗的驱动程序。 启动 GUI 后、它会显示:"未连接"|"就绪"。 在 Windows 设备管理器中、我可以看到"MSP430-USB 示例"、但显示未安装驱动程序。

我多次尝试使用管理员权限卸载-重新安装。 没有成功。

我使用的是64位 Windows7。

我在整个网络中搜索、但我没有找到软件狗本身的任何驱动程序。 有没有人可以解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    这的确是一个奇怪的问题。 为清楚起见、您能否在 EVM 连接到系统时提供 GUI 的屏幕截图? 此外、您能否获取设备管理器端口选择的屏幕截图?

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。

    这里是屏幕截图。 USB 软件狗已插入、已在多个 USB 端口中尝试。 EVM 上的红色 LED 亮起。

    此外、我在同事的 PC 上尝试了这种方法、也尝试了 Win7 64位。 他有着非常相同的问题。 我们缺少什么?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:我成功解决了问题。 虽然我在网上找不到 EVM 驱动程序本身、但结果安装程序将其复制到安装文件夹中。 现在我手动浏览了它、EVM 工作正常!
    根据安装手册、此驱动程序安装过程应该是自动的、但遗憾的是、这种情况在多台 PC 上不会发生。