请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 尊敬的支持团队:
我正在运行 MMWAVE_INDUSIAL_toolbox_2_0_0中包含的人员计数演示。 演示在这里工作正常。
出于某种原因、我需要修改 PC 程序的 GUI、幸运的是 TI 提供了 GUI 源代码("pcount_demo_GUI_UI.m")。
因此、我尝试使用 MCC (MATLAB 编译器)将".M"编译为".exe"。 我的命令。
MCC -mv pcount_demo_gui_ui.m
我运行生成的".exe"、它也可以正常工作。 除了 UI 布局看起来与 TI 预构建的".exe"不同。
如下图所示、我的".exe"生成了几个独立的窗口。
但是、TI 预编译的".exe"仅生成一个窗口(下图)。
您能告诉我 TI 如何从".M"生成".exe"吗? 我尝试了几个 MCC 选项、但没有使用、还在互联网上搜索了几个小时、但没有找到答案。
谢谢。