This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-0092:机械安装

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/709263/tidep-0092-mechanical-mounting

器件型号:TIDEP-0092

早上好、

我们为汽车应用购买了两个雷达传感器 TIDEP-0092。

对于这些组件的机械安装问题、我在用户指南中看到、建议为 PCB 安装垂直固定件和 ESD 盖。

请问您是否有更可靠的固定系统? 我想使用塑料盒或类似的东西... 我们可以购买该案例

此致  

MB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不会针对具体的购买案例提供任何建议。 搜索天线罩外壳可为您提供多种可满足您设计需求的选项。

    -Amanda