大家好、团队—
客户正在就构建自己的电路板进行接洽。 它们具有用于 AOPEVM 和 BOM 的 Altium 文件-它们尝试将其放入小型封装中、BOM 上列出了 H1散热器。
该散热器的尺寸列在规格表上、但该器件是否可供购买? 您能指导我在哪里找到它吗?
此外、客户还想知道、对于密封产品、让 Epoxy 覆盖此芯片和电路板是否存在任何问题?
谢谢!
-rt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队—
客户正在就构建自己的电路板进行接洽。 它们具有用于 AOPEVM 和 BOM 的 Altium 文件-它们尝试将其放入小型封装中、BOM 上列出了 H1散热器。
该散热器的尺寸列在规格表上、但该器件是否可供购买? 您能指导我在哪里找到它吗?
此外、客户还想知道、对于密封产品、让 Epoxy 覆盖此芯片和电路板是否存在任何问题?
谢谢!
-rt
您好、Ryan、
下面显示的 EVM 用户指南中提供了散热器尺寸。 https://www.ti.com/lit/ug/spruix8/spruix8.pdf
散热器由我们的合同制造公司定制、 在 EVM 外部不可购买。
如果您有兴趣根据需要从我们的合同制造公司和定制散热器设计中购买产品、我们可以将其与客户联系起来。

您还可以参阅下面的应用手册
封装天线毫米波传感器热设计指南 https://www.ti.com/lit/an/swra672/swra672.pdf
不建议覆盖芯片的环氧树脂、因为它会影响天线辐射图。
您可以参阅以下应用手册 毫米波雷达天线罩设计指南
https://www.ti.com/lit/an/swra705/swra705.pdf sectionRadome near 接近注意事项
谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.