This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP432:TMP432BDGST

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP432, DXP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1189423/tmp432-tmp432bdgst

器件型号:TMP432
Thread 中讨论的其他器件: DXP

您好!

我正在使用 TMP432、并使用 PNP 2N2907A 作为连接 GND 集电极的远程传感器。 我需要感应并重新调节温度、最高可达175°C

我正在查看 TMP432和温度计测量的温度范围内高达10°C 的极高展频  

例如、当温度为100°C 时、TMP432的读数为110-112°C

如果我以与远程环境相同的值增加环境温度、TMP432的内部传感器会测量正确的温度。

使用的 Bfactor 是 dafault (0x25h = 08hex)、我正在使用两个测量相同误差的远程传感器。

您能否建议任何其他编程来改进测量。

远程传感器 PNP 上未安装电容器或串联电阻器。

谢谢。

Corrado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corrado、

    在未经校准的远程结中出现温度误差是正常的。 远程结温传感器(TMP4xx 产品)设计用于标称 N=1.008的结。 通常建议使用2N3906和2N3904及其表面贴装型号 MMBT3904等。 即使在推荐的型号内、制造商与制造商甚至器件与器件之间也可能存在显著差异。 TI 不能考虑这种外部变化;数据表规格假设理想结点的 N 因数为1.008 (或1、如适用)。   有关结特性化的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../sboa433。

    除了 N 因数校正设置外、TMP432还具有 Beta 补偿。 Beta 补偿解决了嵌入式结的问题、不适用于您的分立式晶体管。 由于 Beta 补偿功能会根据检测到的结变化有效 N 因数、因此最好在 TMP432中禁用 Beta 补偿功能。 您可以通过将0x07写入寄存器0x25来禁用它。  

    您在实际温度为100C 时报告的110C 温度可用于计算结的实际 N 因数为1.035。 但是、这假设 TMP432期望 N=1.008。 如果在低 β 模式下运行、预期 N=1.000、则该观察结果将指示实际 N=1.026。 这两种情况都仍然指向应写入寄存器0x18 N 因数校正的值0x08。 请对 N 因数校正寄存器的更改进行实验并返回报告。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我要这么做。

    目前未将任何滤波电容器 o R 串联安装到 DXP/N 引脚。 您是否建议安装它以改善行为?

    Corrado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corrado、

    安装低于 1nF 的电容和低于1kOhm 的累积电阻不会有害。 请参阅图7和9。

    如果您怀疑有噪声问题、请使用示波器检查您的 DXP 信号、并张贴活动周期的放大图(长约100ms)。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、一切都很清楚。

    谢谢。

    Corrado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科拉多 -

    感谢您的确认!