https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1189423/tmp432-tmp432bdgst
器件型号:TMP432Thread 中讨论的其他器件: DXP
您好!
我正在使用 TMP432、并使用 PNP 2N2907A 作为连接 GND 集电极的远程传感器。 我需要感应并重新调节温度、最高可达175°C
我正在查看 TMP432和温度计测量的温度范围内高达10°C 的极高展频
例如、当温度为100°C 时、TMP432的读数为110-112°C
如果我以与远程环境相同的值增加环境温度、TMP432的内部传感器会测量正确的温度。
使用的 Bfactor 是 dafault (0x25h = 08hex)、我正在使用两个测量相同误差的远程传感器。
您能否建议任何其他编程来改进测量。
远程传感器 PNP 上未安装电容器或串联电阻器。
谢谢。
Corrado