This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:用于50m 配置的 IWR1642 Pplcount GUI ...IWR1642 ES2.0硬件

Guru**** 2562590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/708152/iwr1642-iwr1642-pplcount-gui-for-50m-config-iwr1642-es2-0-hardware

器件型号:IWR1642

您好!

我有测试两个条件、可以启动演示可视化工具、两个结果是相同的-当人们移动时、只有一些噪声(很多小黑点)、无法检测到人)

 

     硬件:ES 2.0

     固件mmWave_industrial_toolbox_2_3_0\labs\lab0013_traffy_monitoring_16xx\prebuild_binaries\traffic_monitoring_16xx_lab.bin

    GUI 工具:mmwave\mmwave_industrial_toolbox_2_5_0\labs\lab0011-pplcount\lab0011_pplcount_quickstart\pplcount_gui.exe

    50m 配置:TI Web 上的正式版本

   

 

     2.硬件:ES 2.0

     固件:mmWave_industrial_toolbox_2_5_0\labs\lab0013_traffy_monitoring_16xx\prebuild_binaries\traffic_monitoring_16xx_lab.bin

     GUI 工具:mmwave\mmwave_industrial_toolbox_2_5_0\labs\lab0011-pplcount\lab0011_pplcount_quickstart\pplcount_gui.exe

     50m 配置:TI Web 上的正式版本、并将 lowPower 0更改为 lowPower 0 1

e2e.ti.com/.../1881.50m_5F00_longRangeTM.cfg

 /Melvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melvin、

    从您提供的图像来看、您在点云中似乎没有足够的点。

    我们可以首先更改 CFAR 配置:

    cfarCfg 4 15 16 8 6 0 63 0 1–这是原始配置

    尝试更改粗体值:cfarCfg 4 15 16 8 6 0 30 0 1

    这将极大地提高点云中的点数。

    也可以尝试更改 Scenery 参数、以允许在器件周围更宽的区域中进行检测:sceneryParam 1-15 0.0 75.0 0 0 1 1.25 11.0 20.0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    在我的测试中、成功跟踪的最小范围似乎约为3米。 您可以从下面的屏幕盖中看到。 尽管我开始直接在传感器前面行走、但跟踪器在我离开约3米后才开始跟踪我:

    您可以在上面的图片中看到、有许多点围绕赛道展开-与您发布的示例不同。  如果仍然无法提高群集的紧密性,请尝试更改某些 GTrack 参数以允许群集更松散:

    分配参数30 60 1.0 3 2.8 2.0 -粗体值是仪表组的直径-这可以增加以允许更大的仪表组、但在我的测试中、我没有看到需要这样做。

    此致、

    Justin