This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-DEVPACK:使用 MMWAVE-devpack 和 tsw1400进行 AWR1642原始数据采集的初始化问题

Guru**** 2550820 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST, MMWAVE-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/706450/mmwave-devpack-initialization-issues-with-awr1642-raw-data-capture-using-mmwave-devpack-and-tsw1400

器件型号:MMWAVE-DEVPACK

您好!

我想从 AWR1642捕获原始 ADC 数据。 我可以访问所有3个板(AWR1642、MMWAVE-DEVPACK 和 TSW1400)。 我按照所有说明操作、使用以下毫米波培训视频设置电路板并启动和运行所有内容:

https://training.ti.com/mmwave-sensor-raw-data-capture-using-tsw1400-board?cu=1128486

在本视频中、培训师在6:20时点击 Radar Studio 中的"Connect"按钮。 之后、填充了"器件状态"和"RS232连接状态"、以便显示已连接雷达板。

但是、在我的情况下、单击"Connect"按钮后实际上没有什么反应。 GUI 没有更新、电路板也没有任何变化。

因此,我无法从这一点开始向前迈进。 我使用的配置与视频中提到的完全相同。

是否有人遇到过这样的问题? 或者、有人有没有任何指针可以解决这个问题?

谢谢、此致、

Raashid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raashid、
    确保已将 USB 电缆连接到 AWR1642BOOST 和 MMWAVE-DEVPACK、并在设备管理器中检查四个"AR-DevPack-EVM-***" COM 端口和两个"XDS110 Class ***" COM 端口。
    在 mmWave Studio GUI 中、如果端口可用、则可以看到"No. of Devices Detected"为"1"或单击其旁边的刷新按钮。 然后、从 mmWave Studio GUI COM 端口列表中选择名为"XDS110 Class Application/User UART"的 COM 端口(在设备管理器中)、然后单击连接。

    您可以进一步检查 MMWAVE-STUDIO 用户指南中提供的这些步骤。

    此致、
    Jitendrsa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!

    感谢您的回答。 我能够在您提到的设备管理器中看到所有 COM 端口。 我还能看到"检测到的器件数量"为"1"。 我可以看到"FTDI 连接状态"为绿色的"已连接"。 但是、在"RS232操作"中单击"Connect"后、不会发生任何情况。 该按钮几秒钟内不可用、但 GUI 中没有变化。 "RS232连接 Stat"仍处于"断开状态"。

    此致、
    Raashid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!

    我发现我没有通过短接 SOP0和 SOP1来将 AWR1642板置于开发模式。 我仅短接了 SOP0。 Radar Studio 现在能够连接到板。

    谢谢、
    Raashid