This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63LM64LM96X63EVM:评估板的最新软件和驱动程序

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63LM64LM96X63EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/706457/lm63lm64lm96x63evm-latest-software-and-driver-for-the-eval-board

器件型号:LM63LM64LM96X63EVM

在哪里可以找到 适用于"Windows 10"的 LM63LM64LM96X63EVM 评估板的最新软件和驱动程序?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sharan,

    此 EVM 的最新版本软件和驱动程序可在 此处下载。 此版本不是为 Windows 10设计的、不保证它可以正常工作、但如果您在安装之前使用 Windows 10高级启动菜单禁用已签名的驱动程序强制、则它可能起作用。  

    此致、

    Brandon Fisher