This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:在任意时间内进行原始 ADC 流式传输

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/692631/awr1443boost-raw-adc-streaming-for-an-arbitrary-amount-of-time

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

我们刚刚购买了 TSW1400 EVM、以便从 AWR1443BOOST 采集原始 ADC 样本。 我在第24页的 Radar Studio 用户指南中看到、TSW1400 EVM 只能捕获10秒的帧。 我们如何在更长的时间内捕获原始数据、理想情况下是无限长? 我们希望编写自己的 ADC 样本实时处理流水线、如果我们必须每10秒手动重新捕获帧、则无法这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了采集原始 ADC 样本、您需要使用本周发布的 DCA1000 EVM。 它将能够在更长的时间内捕获更长的原始数据

    谢谢你
    Cesar

    www.ti.com/.../dca1000evm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    我查看了用户指南、但无法找到这些关键问题的答案:

    新的 DCA1000evm 可以采集原始 IQ 样本多长时间?
    DAC1000evm 是否可以无限量地传输雷达样本?
    -执行样本采集(例如 HSDC pro)需要什么软件、是否可以在没有 GUI 的情况下捕获数据(例如、我是否可以制作 C 程序来在没有 GUI 的情况下通过以太网接收原始数据?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    -对于 DCA1000,由于数据流式传输到 PC,因此没有时间限制
    - mmWave Studio 是使用 DCA1000所需的软件
    此时仅通过 GUI 配置支持数据采集

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cesar、感谢您的回答。 还有几个问题:

    DCA1000evm 是否允许我们使用全部3个 TX 天线和全部4个 RX 天线? 根据本文档 training.ti.com/.../mmWave_sensor_raw_data_capture_using_TSW1400_board_v3.pdf、使用当前的 TSW1400+Radar Studio 设置、我们将仅使用2根 TX 天线
    -如何提供数据? 目前、Radar Studio 会创建一个二进制文件。 是否会创建一个大型二进制文件?
    我们的目的是了解捕获雷达帧的时间戳(误差在1毫秒内)、 是否可以使用 Wireshark 之类的软件监控以太网数据包、然后将雷达数据从数据包本身重构为可以使用以太网数据包时间戳来确定帧时序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有一个新主题讨论此问题。

    关闭此主题

    谢谢你
    Cesar