This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:将多个 IWR1443BOOST+DCA1000EVM 与 mmWave Studio 同步

Guru**** 2610605 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/694559/iwr1443boost-synchronizing-multiple-iwr1443boost-dca1000evm-with-mmwave-studio

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

您好、香榭丽舍

我的客户希望使用2组 IWR1443BOOST+DCA1000EVM 电路板从不同角度查看场景、从而捕获原始数据。 他只需要帧级别的同步 (SYNC_IN 和 SYNC_OUT)。

假设这是我们支持的功能、您能否描述如何控制与每组 IWR1443BOOST+DCA1000EVM 电路板通信的每个 mmWave Studio 实例? 此外、是否需要进行任何硬件修改? 我看到 IWR1443BOOST 的 SYNC_IN 信号在连接到 DCA1000EVM 板的 J1连接器上可用、R62似乎默认安装、因此可能不需要硬件修改。


谢谢、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在这方面、我将获得 DCA 板专家的帮助、稍后再与您交流。

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个雷达器件的同步需要在外部通过使用馈送到两个雷达器件的通用数字同步输入脉冲来完成。 这与 DCA 无关。
    您需要对 DCA 进行 ARM 以开始捕获并在硬件触发模式下触发雷达器件的帧、然后在两个器件上提供同步输入脉冲。

    另请注意,一台 PC 只能运行 mmWave Studio 的一个实例,因此两个板都需要连接到单独的 PC。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Michelle