大家好、
我目前正在使用 LDC0851进行金属感应设计。 我的问题是:LDC0851上的输出为正常高电平、当我靠近金属棒或金属棒时、它会像应该的那样下降到逻辑低电平。 但是、当移除金属杆时、输出保持低电平。 为什么会这样呢? 它应返回到逻辑高电平。
我的设计来自数据表和原型测试板 LDC0851EVM。
设计详细信息:工作电压- 1.8V、线圈(堆叠式4层、直径20mm、可调值= 0、走线宽度为10mil、电容= 68pF、16匝、)
检测距离应约为3mm 至5mm。
请提供一些帮助。