This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:LDC0851 -检测闩锁问题

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851, LDC0851EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/728796/ldc0851-ldc0851---detection-latch-problem

器件型号:LDC0851

大家好、

我目前正在使用 LDC0851进行金属感应设计。 我的问题是:LDC0851上的输出为正常高电平、当我靠近金属棒或金属棒时、它会像应该的那样下降到逻辑低电平。 但是、当移除金属杆时、输出保持低电平。 为什么会这样呢? 它应返回到逻辑高电平。

我的设计来自数据表和原型测试板 LDC0851EVM。

设计详细信息:工作电压- 1.8V、线圈(堆叠式4层、直径20mm、可调值= 0、走线宽度为10mil、电容= 68pF、16匝、)

检测距离应约为3mm 至5mm。

请提供一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Blaz、

    首先要做的是查看示波器上的信号。 当您靠近金属条并将其移除时、您是否会看到以下两者之间的波形差异:

    -在杆关闭之前
    -将杆靠近并拆下后
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你。 第一张图片是附近没有任何金属条的 COM_COIL。 第二个是金属杆。 然后、第三个是不带金属棒的 SENS 和 REF 线圈、最后一张图片是带金属棒的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blaz、
    我将在明天的实验中运行类似的测试。 我将跟进您的发现。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、很好、我很期待您能找到什么。

    如果对您有所帮助、我尝试在十个电路板中的三个电路板上将 COM 电容器从68pF 更改为560pF。 开关频率已降至2MHz 至3MHz。

    结果是两个可正常工作的 PCB 板。 我在第三个板上执行了相同的操作、没有变化。 它仍然像锁存器一样工作。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blaz、
    我今天在实验室中尝试过这种方法。 我得到了类似的结果、除了从传感器中拔出金属时、LDC0851 EVM 检测到了金属。 首先、您为什么要查看 LCOM 引脚而不是 OUT 引脚? 如果您观察 OUT 引脚、当金属远离感应范围时、它应该为高电平(Vcc)、当金属处于感应范围内时、它应该为低电平(GND)。 从您的设置来看、ADJ 引脚似乎导致了该问题(我假设您的案例中 R401处于开路状态)。 如果您查看数据表中的图20、当 ADJ 值变低时、LREF 的值将非常接近 LSense。 因此、当金属靠近传感器时、LSense 会降低值并检测到变化。 但是、当金属被带走时、Lense 和 LREF 非常接近值、因此未检测到变化。 我建议将 ADJ 代码更改为介于3到10之间(请参阅第8.3.3节)。 希望这能解决您的问题!

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    非常感谢你能抽出时间。 本例中的 ADJ 值为0欧姆、因此直接连接到 GND。 ID 我们将尝试使用不同的 ADJ 代码进行测试。

    如果这能解决我们的问题、我会告诉您。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    因此、我使用不同的 R1和 R2值进行了测试。 R1的值与它的值相同、因此49,9k 欧姆、而对于 R2、无锁存的最佳值为1k 欧姆。 这为我提供了大约1.8mm 至2.2mm 的检测距离。 我没有更改 COM 电容器的值。 我确实尝试过、但电容器变化的结果是检测距离更差。

    我在三个电路上执行了该操作、结果始终相同。 所以这个问题可以解决。 在最终版本中、我可能会更改线圈的尺寸、以将检测距离增加到2.2 mm 以上。

    再次感谢您的帮助。  

    此致