This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:演示程序中的 EXT HW 帧触发器

Guru**** 2542280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1243, MMWAVE-SDK, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670694/iwr1443boost-ext-hw-frame-trigger-in-demo-program

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443AWR1243MMWAVE-SDKMMWAVE-DFP

尊敬的所有人:

我有 IWR1443升压开发板。 我只想将其用作毫米波
具有调制频率为几 kHz 的振幅调制输出信号的照明源。
不需要雷达功能、也不需要 RX 通道。 精确输出(毫米波)频率也不重要、因为我使用测功仪传感器检测信号。

我已经使用适当的线性调频脉冲时序实现了调制输出、但我也希望具有同步调制信号、因此我想使用外部 HW 触发引脚来触发帧。

据我«手册、我应该在 cfg 文件中的以下设置中放置»2«而不是»1:
“frameCfg 0 1 16 0 100 2 0”,即使在默认的 cfg 文件中,也应从外部触发帧?

问题1:我在这里遗漏了什么?

Q3:只运行 TX 左侧是否可以停止 ADC 和所有接收器部件?

问题2:AWR1243是否更适合此类应用?

%(%

为 SDK 版本:01.00创建的百分比

使用 Visualizer 版本:1.1.0.1创建的百分比

频率百分比:77

%平台:xWR14xx

%场景分类器:best _range_res

%方位角分辨率(度):15

%距离分辨率(m):0.044

%最大不模糊距离(m):9.01

%最大径向速度(m/s):1.

%径向速度分辨率(m/s):0.13

%帧持续时间(msec):100

%范围检测阈值(dB):15

%范围峰值分组:已启用

%多普勒峰值分组:已启用

%静态干扰消除:已禁用

%(%

sensorStop

FlushCfg

DfeDataOutputMode 1

通道配置15 5 0

ADCfg 2 1.

AdcbufCfg 0 1 0 1

ProfileCfg 0 77 429 7 57.14 0 70 1 240 4884 0 30

线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1

线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 4

帧配置0 1 16 0 100 2 0

guiMonitor 1 0 0 1

cfarCfg 0 2 8 4 3 0 1280

peakGrouping 1 1 1 229

multiObjBeamForming 1 0.5

calibDcRangeSig 0-5 8 256

sensorStart

 

 

谢谢、

安德烈

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrej、

    SDK 的1.0和1.1似乎仅支持软件触发器。 我不确定最新的 SDK 1.2、但我会询问并返回给您。

    看起来您使用的是过时的 SDK 1.0、请在此处更新到最新的 SDK 1.2: www.ti.com/.../MMWAVE-SDK


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrej、

    此时仅支持软件触发。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    感谢您的回答。

    是否有任何其他类型的毫米波器件支持硬件触发器? IWR/AWR/1243/1642?

    此致、

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrej:

    它实际上是未来 SDK 中即将推出的一项功能、因此它肯定适用于所有毫米波器件。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akash、

    如前所述、SDK 1.2或更低版本不支持硬件触发功能。 是因为雷达固件? 如果不是、您是否可以解释更多内容? 或者、您是否有任何补丁可使其在 SDK 1.2上正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我无法评论未来发布的 MMWAVE-SDK。

    它绝对可以通过 mmWave-DFP 中的 Radar Studio 使用。 您是否尝试过使用此工具? 为此、您需要使用 MMWAVE-DEVPACK。


    谢谢、
    Akash