This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何读出 GPADC 数据?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674427/awr1642-how-to-read-gpadc-data-out

器件型号:AWR1642

你好、冠军、
   我的客户希望使用 GPADC 读取外部电压值、我们找到了一个帖子


e2e.ti.com/.../637779

   他们试图跟随它、但发现模板回读不正确。 您能否帮助提供一个说明如何使用 GPADC 的具体示例?


谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能否向我们展示您用于对 GPADC 进行编程的代码?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cesar、
    客户在其项目中添加了以下测试代码、但未获取数据。

    //用于 GPADC 测试
    uint8_t PAYLOAD[100];
    MmwaveLink_setGpAdcConfig();
    rloiso7/Event (AWR_AE_RF_GPADC_RESULT_DATA_SB、5、76、PAYLOAD);//how to???

    您能否提供一个可行的示例?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、
    此问题是否有任何更新?

    谢谢您、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam

    我们没有在毫米波 SDK 中集成示例

    客户是否定义了此 API?

    MmwaveLink_setGpAdcConfig()


    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、

    客户已更新到最新的1.2毫米波 SDK 并参阅以下代码、他们可以获得正确的 GPADC 值。 以下代码基于最新的1.2 SDK MMW 演示。

    e2e.ti.com/.../mss_5F00_main_5F00_GPADC.c

    您可以在 CCS 中将断点设置为黄色线以下、并检查 rcvGpAdcData 的值以获取 GPADC 数据。

                   案例 RL_RF_AE_GPADC_MEAS_DATA_SB:

                   {

                       isGetGpAdcMeasurData = 1U;

                       memcpy (&rcvGpAdcData、有效负载、sizeof (rlRecvdGpAdcData_t));

                       中断;

                   }