This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:注册控制器失败

Guru**** 2619255 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675963/awr1642boost-failed-to-register-controller

器件型号:AWR1642BOOST

大家好、我客户的一位工程师最近开始使用 AWR1642BOOST、并提出以下问题。 可以帮帮你吗?

我在运行 Radar Studio GUI 时收到以下错误。

 

无法从"C:\ti\mmwave_DFP_01_00_01\rf_eval\radarstudio\clients\AR1xController\AR1xController\AR1xController.dll 注册控制器"

无法加载文件或汇编'MWArray、Version=2.15.0.1、Culture=Neutral、PublicKeyToken=e1d84a0da19db86f'或其依赖项之一。 系统无法找到指定的文件。

 

我已验证无法找到的文件确实位于指定位置。 我想知道是什么导致它无法定位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是 Windows 问题。 出现此问题时使用的是哪个版本的 Windows?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们使用的计算机具有带 Service Pack 1的 Windows 7 Enterprise。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到的问题完全相同。 我使用的是 Windows 10 Pro。  我想知道该问题的解决方法。

    此致、

    Xinsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您是否按照 Radar Studio 用户指南中的要求安装了 Matlab Runtime 引擎?

    MATLAB 运行时引擎(8.5.1版):用于在 Radar Studio 中运行后处理实用程序。

    请参阅

    e2e.ti.com/.../2411612

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    上周我在一台新的 Windows 10计算机上发生了这种情况。 首先、我建议您的客户安装 Matlab Runtime 8.5.1版32位(必须安装32位版本): www.mathworks.com/.../matlab-runtime.html

    接下来、确保显示了开发包的所有四个 COM 端口、并按照 MMWAVE-DEVPACK 用户指南(第12页)进行更正: www.ti.com/.../swru506.pdf

    最后、如果在该部分中安装 FTDI 驱动程序时遇到问题、则需要禁用由 Windows 10引起的数字签名安全措施。 我可以通过简单的互联网搜索找到这一信息、但如果您需要帮助、请告知我们!


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    是的、我安装了 Matlab 运行时引擎(8.5.1版)。

    谢谢、

    Xinsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xinsi、

    您将需要32位版本的 Matlab 运行时引擎。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、即使我拥有完整的 Matlab 2017b 许可证和2017b 运行时引擎、我也需要专门安装 Matlab Runtime 8.5.1 32位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    是的、没错。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    感谢提供的信息!! 我假设指定的运行时版本是所需的最低版本。 已安装指定的版本、我现在已传递该错误消息、并在 GUI 中进行了 AM。 非常感谢

    \('. ')/

    TED