This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:发送通道和接收通道之间的隔离

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1642BOOST, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673998/awr1243-isolation-between-transmit-and-receive-channels

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件: AWR1642BOOSTAWR1443BOOST

您好!

传输通道和接收通道之间的隔离是什么? 另外、它们自己的发送通道与自己的接收通道之间的区别是什么?

此致、
JET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的问题是否特定于 AWR1243BOOST EVM?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    是的、可以验证 AWR1642BOOST 和 AWR1443BOOST 吗?

    谢谢、

    JET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jet、

    我认为这些信息需要包含在 XWR BoosterPack 用户指南中、就像我们拥有天线 E 面和 H 面辐射图一样。 我在这里附上一份草案供参考。 就像辐射图一样、这只是仿真。

    e2e.ti.com/.../XWRx_5F00_EVM_5F00_Antennas_5F00_Review_5F00_customer_5F00_rev1.pdf

    请告诉我、这是否能解答您对此主题的疑问。  

    谢谢、

    Randy