请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST 我们希望建立一个实验、在该实验中、我们会监控 RX 通道一段时间、但不会传输线性调频脉冲。 这是否可以在 Radar Studio 中设置? 我会禁用所有发送器吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们希望建立一个实验、在该实验中、我们会监控 RX 通道一段时间、但不会传输线性调频脉冲。 这是否可以在 Radar Studio 中设置? 我会禁用所有发送器吗?
您好!
实际上、有几种不同的方法可以执行类似的操作。
您可以对禁用发送器的线性调频脉冲进行编程、但这将仅禁用 TX PA。 线性调频脉冲 LO 仍会传递到 TX 混频器输入。 实际上、这将模拟零目标返回环境。
另一个选项是以零斜率对线性调频脉冲进行编程。 这将导致恒定频率的线性调频脉冲。 本质上、这是脉冲连续波输出。 同样、您可以启用或禁用 TX PA。
请告诉我、这是否能解答您对此主题的疑问。
谢谢、
Randy