This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:如何通过 CSI2端口将多个 AWR1243原始 ADC 数据实时流式传输到 MATLAB

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673673/awr1243boost-how-to-stream-multiple-awr1243-raw-adc-data-in-real-time-to-matlab-through-csi2-port

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

我需要将多个 AWR1243 ADC 数据实时流式传输到 PC 上的 MATLAB 进行处理。 是否有任何示例可以做到这一点? 我正在考虑使用多个 AWR1243EVM 或 AWR1243BOOST 连接到 MMWAVE-DEVPACK。 但我不确定如何将其实时流式传输到 MATLAB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的 PC 上是否有 CSI2接口?


    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    感谢您的回答!

    不、我当前的 PC 设置中没有 CSI2接口。 但是、我对任何事情都非常开放。 成本不是真正的问题。 目标是将原始 ADC 数据从多个 AWR1243实时传输到 PC/工作站进行处理。

    最棒的
    Chulong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丘隆、你好、

    在级联设计中、多个 AWR1243是否会同步? 或者它们是否都是单独的?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    感谢您提出这个问题。 是的、它们将在级联设计中进行同步、这与文档 www.ti.com/.../swra574a.pdf 中描述的内容类似

    最棒的
    Chulong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丘隆、你好、

    您可能需要一个处理器来充当级联板和 PC 之间的桥接器。 一种可能方式是将 CSI2数据发送到 TDA3处理器、然后通过以太网从该处理器发送到您的 PC。 然后、您可以在 PC 上处理数据。