This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:关于生命体征演示

Guru**** 2619925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673491/awr1443boost-about-vital-sign-demo

器件型号:AWR1443BOOST

您好!

      我想知道 如何获得生命体征的接收波形(原始数据)? 我能否尝试使用捕获演示并将配置更改为生命体征的配置。 我得到的数据是否正确? 谢谢你

此致

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我认为我们需要更好地了解您对原始数据的理解。

    您是否在寻找来自传感器的 ADC 数据或经过处理的数据?

    如果您已记住原始 ADC 数据、则无法使用此 EVM 捕获原始数据。


    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Cesar  

            感谢您的响应。我的意思是 EVM 接收信号时的原始数据。 这等于 ADC 数据吗? ADC 数据意味着模拟封面到数字? 谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、ADC 数据意味着模拟被转换为数字。

    这是你想要得到的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于没有活动、将关闭此主题。

    如果有新问题、请开始新主题

    谢谢你
    Cesar