This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:调试错误

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673631/awr1642boost-debug-error

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

Cortex_R4_0:在0x132c6上执行"处理 CIO"操作时移除断点时遇到问题:(错误-1066 @ 0x132C6)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包6.0.628.3)
Cortex_R4_0:错误:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包6.0.628.3)
Cortex_R4_0:20次尝试后无法确定目标状态
Cortex_R4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
IcePick_M_0:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)从 XDS110接收到无效响应。 (仿真包6.0.628.3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供有关该项目的一些详细信息? SDK 版本、演示内容、修改内容和结果。 在何处设置断点?

    AWR1642注意事项:ARM 和 DSP 内核并行运行。 一个上的断点可能会导致问题。

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我只是跟进一下、看看我们是否可以支持任何问题。

    谢谢

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDK 为 MMWAVE_Demo_Visualizer 1.0.0、演示为 mmw 演示。我没有进行任何修改、也没有断点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 您在调试模式下使用 SDK1.0并运行 xwr1642 mmw 演示、但会发生错误。

    下面是我的建议、请按照 ti.com/tirex 下的毫米波培训实验室(选择软件)进行操作、使用 mmWaveSDK 演示- 16xx 用户指南运行 CCS 调试。

    确保加载 DSP 和 ARM 可执行文件并首先启动 DSP。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有任何进展? 请告诉我这是解决还是需要帮助。

    谢谢、此致、
    Michelle