This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:与 Rx-Tx 相关的不规则增益和本底噪声。

Guru**** 2620065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673953/awr1642boost-irregular-rx-tx-dependent-gain-and-noise-floor

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

在 SDK 1.1中使用 CAPTURE_DEMO 并参考"xWR1xxx ADC 原始数据采集"以在 MATLAB 中排列捕获的数据、我在2 Tx 和4 Rx MIMO 模式下进行了一些捕获。 该实验是在射频屏蔽室中对零度和3米间隔的物体进行的。 在每个 Rx-Tx 组合的距离- FFT 图中、我观察到以下情况:

1.物体距离库在不同 Rx-Tx 组合下的幅度变化很大(~28dB)。

2.本底噪声水平在不同的 Rx-Tx 组合之间波动(~10dB)。

3.相同的 Rx 不一定对两个 Tx 都执行不良的操作。

问题:
这是正常的吗? 是否有任何解释说明为什么会发生这种情况?

图1:所有 Rx-Tx 组合的距离 FFT 幅度图。

图2:放大对象库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将需要一些时间来分析您的结果、然后我们会向您回复

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shailesh、
    该图看起来比预期的噪声更大。 本底噪声似乎太高、我看到二次谐波很高、这也是意料之外的。 我怀疑存在一些数据捕获错误或处理错误。 您能否还显示 ADC 数据的时域图?

    此致、
    Vivek