This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:如何通过基于 IWR1642的 GUI VitalSignsRadar_Demo 保存数据

Guru**** 2620145 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671587/ccs-iwr1642-how-to-save-data-by-the-gui-vitalsignsradar_demo-based-on-iwr1642

器件型号:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

在基于 IWR1642的 GUI VitalSignsRadar_Demo 中,有一个保存数据选项。 但在检查后、在我的计算机中找不到保存的数据。 如何使用此函数? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuzou、

    应该有一个数据输出二进制文件、其中包含运行演示时保存的数据。 有关如何解密此二进制文件的主题、请访问 :e2e.ti.com/.../636664


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Akash,
    我找不到包含计算机中保存的数据的数据输出二进制文件。它应该位于哪个文件夹中?
    谢谢、
    裕祖
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuzou、

    您需要在 GUI 中按下停止按钮、以生成数据输出文件。 它将显示在 GUI 文件夹中。


    谢谢、
    Akash