This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-0091:修改77GHz 液位变送器参考设计源代码以获得高精度距离测量

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, TIDEP-0091, IWR1443, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674936/tidep-0091-modifying-77ghz-level-transmitter-reference-design-source-code-to-get-a-high-accuracy-range-measurement

器件型号:TIDEP-0091
主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOSTIWR1443MMWAVE-SDK

大家好、  

我目前正在试验 IWR1443BOOST 板。

我需要修改 TIDEP-0091源代码以获得高精度距离测量。 实际上、我需要修改 TIDEP-0091源以获得 "工业工具箱-高精度范围测量- 14xx 实验室"的精度。

我了解功耗可能不符合液位变送器的要求。 我目前不关心功耗。

自此。 高精度范围测量实验室每次都需要从 PC 加载配置数据、我所需要的只是在不连接到 PC 的情况下实现高精度范围测量。  

我浏览了两个项目的源代码、但我对基于 CLI 的配置的配置顺序有所了解。 实验室视频。  

如何修改 TIDEP-0091源代码以获得高精度距离测量? 有人可以帮助我完成修改源代码所需执行的步骤吗?  

我们非常感谢为这方面提供的指导。  

谢谢、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    感谢您的提问。 因此、高精度实验室实现了一个可返回最强峰值的 Zoom FFT、而液位变送器实现了单个可返回3强峰值的1D FFT。 您可以在第17页的《高精度用户指南》中阅读有关 Zoom FFT 的更多信息、需要实施该功能以实现高精度检测。

    此外、在 CLI 命令方面、高精度实验室使用标准线性调频脉冲配置(profile_2dB/de.txt)、用户可以更改该配置、而液位变送器使用"硬编码"线性调频脉冲配置来节省功耗(在 demo.c 中)。

    我相信这将是您需要改变的两个关键因素、以便在这两个因素之间实现功能的结合。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    谢谢、 我将尝试浏览您在回复中提到的部分。

    在线 Chrome 应用程序 GUI "高精度可视化工具"在将传感器置于 GUI 上之前、是否通过 UART 执行从传感器接收到的数据的任何计算/处理? 如果它正在处理数据、我可以从哪里找到该信息?

    此外,是否有关于 profile_2dB/de.txt 数据格式的说明?  

    谢谢、

     Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rand:

    几乎所有处理都在 IWR1443/1642上完成、只有后处理(将峰值转换为以米为单位的距离测量)通过 GUI 完成。 请告诉我、如果您有兴趣了解这一点、我可以向您展示如何通过 TI 的 GUI Composer 软件来实现。

    第20页的 MMWAVE-SDK 1.1用户指南(C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\docs)中讨论了 profile_xx.txt 参数。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    谢谢、您能否向我展示 如何在 Chrome GUI 中将峰值转换为以米为单位的距离测量?

    谢谢、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rand:

    查看 MMW_HighAccu.js 文件中的第657行。


    谢谢、
    Akash