This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MMWAVE-SDK:无法构建演示示示示例

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/674035/ccs-mmwave-sdk-cannot-build-demo-example

器件型号:MMWAVE-SDK
主题中讨论的其他器件:MATHLIB

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我 安装 CCS 8.0.0和毫米波 SDK 1.2.0.5。

我     通过 Resource Explorer 导入了 mmWave Training v 1.6.2中的 CCS 项目- MSS 和 DSS、并构建了毫米波 SDK DEMO-16xx。

但是、 我收到以下错误  消息

有人能 帮我解决这个问题吗?

我怀疑来自 mmWave Training v 1.6.2的 CCS Project- MSS 和 CCS Project- DSS 不适用于 SDK 1.2.0.5、而适用于 SDK1.1.x,x?

 错误消息如下所示  。


****为项目 MMW_DSS_16xx 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O  

rm -f C:/Users/juiya/workspace_v8/mmw_dss_16xx/xwr16xx_mmw_dss.bin
Makefile:190:目标"预编译"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (NULL、rm -f C:/Users/juiya/workspace_v8/mmw_dss_16xx/xwr16xx_mmw_dss.bin、...) 失败。
make (e=2): 。

gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)

构建文件:"../DSS_DATA_PATH.c"
调用:C6000编译器
"c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x "-mv6740 --abi=eabi -O3 -ms0 --include_path="C:/Users/juiya/workspace_v8/mmw_dss_16xx /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_path="c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_subsection_subsection=gends_defination="-file_display_subs_decomination="-file_display_subs_decomination="-subs_decomination="-subs_decomination="-subs_decomination="-file_display_subs_defination="-subs_decomination="-file_display_subs_decomination="-subs_decomination="-subs_decomination="-subs_decomination_sab-subs_decomination_sepage=-file.page=-file_display_subs_decomination_sab-subs_defination="-subs_defination="-file.com.cc_subs_decomination

>>编译失败
subdir_rules.mk:16:目标'dss_data_path.oe674'的配方失败
"./dss_data_path.c"、第100行:致命错误#1965:无法打开源文件"dss_resources.h"
1在编译"./dss_data_path.c"时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake[1]:***[DSS_DATA_PATH.oe674]错误1.
gmake[1]:不会由于错误而重做目标'main-build'。
gmake:***[全部]错误2.
Makefile:156:目标“全部”的配方失败

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    毫米波培训实际上已过时、所有 Resource Explorer 项目现在都可以在毫米波工业工具箱 中找到:dev.ti.com/.../

    您应该使用此封装、一切都应该正常。 如果不是、请告知我们。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次尝试了工具箱。

    但仍然具有相同的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最新的毫米波工业工具箱(2.2)软件包在两天前上线、请下载: dev.ti.com/.../

    该软件包包含 MMWAVE-SDK 1.2的更新、之前的软件包是针对 SDK 1.1的。 如果出于某种原因需要 SDK 1.1软件包、请访问 :software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    如果您有更多问题、请告知我们!


    谢谢、
    Akash