This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:bpm MIMO 模式

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673420/awr1243-bpm-mimo-mode

器件型号:AWR1243

大家好、

对于 AWR1243中的 BPM 模式、我有非常基本的疑问。

让我们假设我使用 AWR1243的两个发送器来传输相同的频带、斜率和相同的时序。 在接收器处、我将同时接收两个信号。 为了有效地分离它们、我应该已经在两个 Tx 中传输了具有0和180度相移版本的原始信号。 根据有关 MIMO 雷达的 TI 应用手册(SWRA554)、我需要至少2个线性调频脉冲来分离这两个信号。

我的问题是:

1.我知道对于 Tx 超过2的情况,应遵循 Hadamard 代码。 我是否可以使用其他更好的方法来代替 Hadamard 代码?如果可以、TI 能否帮助我查找有关这些代码的一些文献以指导我?

2.如 swra554中所述、使用哈达玛码时、我需要2个编码相位的线性调频脉冲来有效地同时分离2个 Tx 发射。 随着发送器数量的增加、这种情况也会增加。 通过使用不同的代码(哈达玛德除外)、我是否可以减少线性调频脉冲的数量、以便我可以始终将 Tx 信息与一个线性调频脉冲本身隔离开来。 如果不是、我可以实现的减小幅度是多少。

如果我的问题 不清楚、请告诉我。

提前感谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能否向我们提供有关您正在处理的应用程序的更多详细信息? 我们需要更好地了解您的系统。

    谢谢!
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    我正在查看一个 MRR 用例、该用例具有连接到 TDA3x 以进行处理的单个 AWR1243芯片。 我对极高的速度检测更感兴趣。 如果进入 TDM 模式、我将以系数3 (对于3 Tx)放宽最大速度。 如果我按照 SWRA554中所述的 Hadamard 代码执行 BPM MIMO、情况也是如此。 因此、我正在寻找一些不同类型的 BPM 代码、这些代码将使我能够同时传输一个线性调频脉冲、并且仍然能够解码信号。

    我希望我明确目标。 很抱歉、没有提前明确说明这一点。

    提前感谢您在这方面为我提供的任何帮助。

    Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    我恐怕你的目标仍然不是很明确。 您是否需要多个线性调频脉冲来执行1D FFT 以及估算速度?

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    很抱歉、我的要求不清楚。

    我有256个线性调频脉冲。 由于我的速度要求、我不想进入 TDM 模式、在该模式下、空闲时间会更高、从而增加线性调频脉冲时间并减小最大速度。

    但是、根据 SWRA554中解释的哈达玛德、实际上我将为2个 Tx 发射至少512个线性调频脉冲。 因此、我没有获得任何有关最大速度的信息。

    所以我的问题实际上是除了哈达玛德之外还有任何编码机制、通过使用哈达玛德、我应该能够只触发256个线性调频脉冲并从它本身解码多个 Tx 信息。

    提前感谢您在这方面的任何帮助、

    Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    我想我现在理解您的要求。 让我与合适的专家进行讨论、然后返回给您。 我需要一些时间来完成这项工作、我将尝试在星期二之前返回给您。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    谢谢你。 期待您的持续帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    正确的是、使用 MIMO (无论是 TDM 还是 BPM)时、您将损失最大速度。 与 TDM 相比、BPM MIMO 的优势是您将使用同步多 TX 功能、因此您将获得更好的 SNR。
    (相关主题: e2e.ti.com/.../2482421)

    目前、我们无法推荐不同的编码机制、但我们想向您介绍有关该主题的文献(MIMO 雷达应用手册中的参考文献3可能是一个很好的起点)。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anand 澄清了细节。