This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:AWR1443BOOST:AWR1443传感器提供的仰角

Guru**** 2618045 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677426/re-awr1443boost-elevation-angle-awr1443-sensors-provide

Thread 中讨论的其他器件:AWR1243hi

在此处观看 TI 的视频“使用多个单芯片雷达的成像雷达”: www.youtube.com/watch
我想他们已经使用了 AWR1243。 您能告诉我雷达传感器的方向、在这些传感器中级联以获取3D 点云数据吗? 以及哪款 DSP 和微控制器最适合视频中提到的应用。 此外、如果此级联雷达系统有 EVM、请告知。


此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们计划在2018年下半年发布级联开发套件。

    此套件将使用 TDA 主机处理器。

    但是、只要主机处理器具有足够的处理能力、您就可以使用您选择的任何其他主机处理器

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    对于级联 AWR1243设置、我们建议使用我们的 TDA2x/TDA3x 处理器之一。 微控制器将无法处理毫米波传感器发送到外部主机处理器的所有数据。

    此致、
    Kyle