Other Parts Discussed in Thread: AFE4403, AFE4403EVM
大家好、我是 David。
我正在使用定制的 AFE4403模块。 它已组装 SPH7050光传感器。
如下面所示的宏所示、我配置了 AFE4403。 其中大多数与 AFE4403EVM_FW_SRCv2.3代码相同。
#define PRF 500 #define DUTYCYCLE 25 AFE44xx_Reg_Write ((unsigned char) control0、AFE44xx_Current_Register_Settings[0]); //0x00 AFE44xx_Reg_Write ((unsigned char) CONTROL2、AFE44xx_CURRENT_Register_Settings[35]); //0x23 AFE44xx_Reg_Write ((unsigned char) TIAGAIN、AFE44xx_CURRENT_Register_Settings[32]); //0x20 //(ENSEPGAIN + STAGE2EN_LED1 + STG2GAIN_LED1_0dB + CF_LED1_5P + RF_LED1_1M) AFE44xx_Reg_Write ((unsigned char) TIA_AMB_GAIN、AFE44xx_CURRENT_Register_Settings[33]); //0x21 //(AMBDAC_0uA + FLTCNRSEL_500Hz + STGE2EN_LED2 + STG2GAIN_LED2_0dB + CF _LED2_5P + RF_LED2_1M) AFE44xx_ReG_Write (((unsigned char) LEDCNTRL、AFE44xx_CURRENT_34);[GE44xx_Register_Settings] //0x22 //(0x0114ul) AFE44xx_Reg_Write ((unsigned char) CONTROL1、AFE44xx_CURRENT_Register_Settings[30]); //0x1E //定时器被启用、平均值=3、PD_ALM 和 LED_ALM 引脚上的红色和红外 LED 脉冲
这是我的3种情况。
1、在 SPH7050顶部不放置任何东西
2.将我的拇指放在 SPH7050上
3.将我的食指放在 SPH7050上
如您所见、无论放置了什么手指、当使用 SPH7050的红色 LED 时、图案看起来几乎相同。
最重要的是、每个数据重复;
例如、LED2-ALED2重复执行
0x001B C719 0x001B C719 0x001B C719 0x001B C719 0x001B C719 0xFF1B C719 0xFF1B C719 0xFF1B C719 0xFF1B C719 0xFF1B C719...
e2e.ti.com/.../LED1_2D00_ALED1.txt
e2e.ti.com/.../LED2_2D00_ALED2.txt
我已上传数据文件。 此外、每个数据都接近限值(2^24或-2^24)。
我的传感器是否饱和? 我是否应该更改 TIAGAIN 和 TIA_AMB_GAIN 的设置?