This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:与 AWR1443相比、AWR1443BOOST 还包含哪些其他硬件

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1443BOOST, AWR1642, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673437/awr1443boost-what-additional-hardware-will-be-included-in-awr1443boost-as-compared-to-awr1443

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1443AWR1642AWR1243

正如我在网站上发现的、AWR1442包含带 R4F MCU 的射频端和硬件加速器及其他组件。 如果我对刚才所说的内容没有错的话、我们将使用 AWR1442BOOST EVM 获得哪些附加硬件?  由于两者的价格存在很大差异、因此请明确地获取差异。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 AWR1442BOOST 文档

    AWR1443BOOST 是一款评估板、AWR1443是此板上使用的毫米波传感器芯片。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我购买 AWR1443传感器芯片、我还需要购买哪些其他 TI 产品来完成我的设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能否提供有关您的目标的更多详细信息? 您正在尝试实现什么目标?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在研究自动驾驶汽车的雷达系统。 我需要100-200m 范围内的雷达系统、该系统可以检测和跟踪该范围内的多个目标。 因此、除了射频端、我还需要一个微控制器来控制雷达单元、并需要一个 DSP 来处理这些跟踪和检测算法。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细信息。

    正如我们在过去讨论过的、我们有一个雷达+ DSP 独立解决方案(AWR1642)、其中包含 SRR 和 MRR 代码示例、可供您进行评估。 该解决方案可用于高达~100M 的范围。

    对于更远的距离、您需要考虑雷达(AWR1243)+主机处理器(用于控制、跟踪和检测)

    主机处理器将通过 SPI 控制雷达、数据路径将为 CSI2。

    目前、TI 没有 AWR1243+主机处理器的参考设计(硬件和软件)。

    谢谢你
    Cesar