Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, TIDEP-0091, AWR1243, UNIFLASH, IWR1642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 主题中讨论的其他器件: TIDEP-0091、 AWR1243、 UNIFLASH、 IWR1642
尊敬的德州支持团队:
实际上、我们正在努力在电子信号中集成 IWR1443毫米波传感器。
由于我们的主控制器配备了大型非易失性存储器、我们打算在引导时将二进制映像重新加载到 IWR1443 RAM 中(在我们的架构中、不会存在 QSPI 串行闪存!)
根据 IWR1443数据表的第§6.8.2章(请参阅下面的摘录)、引导加载程序应在启动时启用其 SPI 接口以等待映像传输。
遗憾的是,我在 IWR1443字面量中找不到有关执行此图像传输并在用户应用程序之后运行的 SPI 协议的描述!
您是否可以向我们提供任何文档以实现此操作?
------------------------------------------------------
6.8.2功能模式
"在功能模式下,主系统的引导加载程序会在串行闪存中查找有效映像,
通过 QSPI 端口进行连接。 如果找到有效映像、引导加载程序会将相同映像传输到主映像
系统的内存子系统。 如果找到器件固件映像、则会将其传输到雷达
存储器子系统。
如果未找到有效映像(或未找到 QSPI 串行闪存)、引导加载程序会初始化 SPI 端口并等待
图像传输。 此操作对于 IWR1443连接到的配置非常方便
因此、具有其自身非易失性存储的外部处理器可以存储用户应用程序和
IWR1443器件的固件映像。"
------------------------------------------------------
此致、