This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:在毫米波演示可视化工具上录制开始

Guru**** 2618045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669510/iwr1642boost-record-start-on-mmwave-demo-visualizer

器件型号:IWR1642BOOST

当我使用"录制开始"功能在毫米波演示可视化工具上录制数据时、数据会作为.dat 文件发出。 如何使用/查看此数据?  

谢谢、

John H.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我相信您可以使用 Matlab。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    您是说我在 MATLAB 中打开它吗? 或者、我是否使用 MATLAB 中的脚本将其打开?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    您将需要一个脚本。


    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需编写脚本? 或 SDK 中的特定器件?  

    谢谢、

    John H.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    它是位于以下位置的 capture_demo.m 脚本:C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\demo\xwr16xx\capture\GUI


    谢谢、
    Akash